初めまして、naoと申します。
現在適合関係の調査のため、RH850/F1Lを使用してテストドライバを作成中しております。
ですが私自身組み込みの経験がほとんどなく、以前別のマイコンで作業した時はRPDLというライブラリ群を使用していました。
そのため、レジスタを直接いじってのクロック設定というのがよくわからず、現在作業が難航中です。
どなたかもしよければ、お教えいただけないでしょうか。
RH850 の相談はかふぇルネでは難しそうですね。
japan.renesasrulz.com/.../18368