Renesas Community
Search Community
User
Join or sign in
Site
Search Community
User
Renesas Engineering Community
FAQ
HELP
More
Cancel
Forums & Groups
English Community
中文社区(Chinese Community)
More
Cancel
かふぇルネ
forums-groups
Microcontrollers and Microprocessors
Other MCU/MPU Products
R8C/Tiny
More
Cancel
R8C/Tiny
R8C/Tiny Forum
R8C M12A/M11A にFT232RLで接続出来ない
Home
Forum
Tags
More
Cancel
New
Replies
10 replies
Subscribers
442 subscribers
Views
7790 views
Users
0 members are here
R5F2M110A
M11A
KPIT
r8cprog-GUI.exe
R8Flash.exeHEW
GNU
COM4
beginner
for
FT232RL
4.08-ntc
Options
Share
More
Cancel
Related
R8C M12A/M11A にFT232RLで接続出来ない
biginer
over 12 years ago
マイコン初心者なのですが、秋月のFT232RLとR8CのM12AとM11Aを入手し、接続してマイコンへ書き込みを行いたいと思っているのですが、なかなかうまく繋がりません、どうやれば繋がるのかご教授お願いします。
PCはWINDOWS7で、使用ソフトは、
r8cprog-GUI.exeとR8Flash.exe
HEW 4.08-ntc for KPIT GNU Tools with Simulators
R8C\, M16Cファミリ用CC++コンパイラパッケージV.6.00
GNUM16CM32Cv1101-ELF.exe
今までやったことはまず、FT232RLをPCに接続しFTDI社のドライバVCP Drivers2.08.14をダウンロードしインストールすると、ポートUSB Serial Port(COM4)となり、試しにFT232RLのTXDとRXDを接続して
Tera Tarmなどで字を入力すると、表示されたので、一応認識は出来たみたいです。
そしてFT232RLとM11Aとの接続なのですが、
ルネサスのユーザーズマニュアル ハード編を参考に、
まずFT232RLのTXDとM11AのRXD(P1_6)を、
FT232RLのRXDとM11AのTXD(P1_4)を、
M11AのVCCはFT232RLの5V電源に、
M11AのVSSはFT232RLのGNDに、
M11AのMODEはFT232RLのGNDに、
M11AのXINとXOUTには手持ちの6MHzと20Mhzの振動子を付けたり外してみたり
しましたが変わらず、
M11AのRESETはFT232RLのRESETに、
接続してみたのですが、r8cprog-GUI.exeとR8Flash.exe、両方とも
M11Aに接続できません(M12Aでも同じ)と表示されます、
あとFDTにR5F2M110A COM4と登録しました。
HEW でコンパイルだけは出来ましたが。。。
いったい何が悪いのかわかりません。
どうすれば接続できるんでしょうか? 教えてください。
Parents
TOYKEY
over 12 years ago
biginer様
こんにちはTOYKEYと申します。
さて、さっと読ましていただきましたが、
おそらくRESET端子の接続に問題があるのではないでしょうか。
FT232RLの説明書を見るとRESET端子は入力となっていて、
R8C側もRESET端子は入力です。
入力と入力を繋ぐという不思議な状態です。
ハードウェアマニュアルを参照していただき、
パワーオンリセット出来るようにするか、
リセットスイッチを付けてみてはいかがでしょう。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
Reply
TOYKEY
over 12 years ago
biginer様
こんにちはTOYKEYと申します。
さて、さっと読ましていただきましたが、
おそらくRESET端子の接続に問題があるのではないでしょうか。
FT232RLの説明書を見るとRESET端子は入力となっていて、
R8C側もRESET端子は入力です。
入力と入力を繋ぐという不思議な状態です。
ハードウェアマニュアルを参照していただき、
パワーオンリセット出来るようにするか、
リセットスイッチを付けてみてはいかがでしょう。
Cancel
Up
0
Down
Reply
Cancel
Children
No Data