SH2A OptLinker ERROR

SH2A SH72620の初心者です。

SHCコンパイラの最新版でコンパイルしてますが

コンパイラのエラーはないようですが最後に以下のエラーがでて

止まってしまいます。

なにが原因でしょうか。

No input fileとありますがなんのファイルでしょうか。

わかる方いましたら御教授ください。

Phase OptLinker starting
L3000 (F) No input file
Build Stopped - Fatal Error
1 Error, 1 Warning

  • architex2020さん

    FAQに何か書いてありそうですよ。

    japan.renesas.com/.../hew_140428a.jsp

  • Kirinさん返答ありがとうございます。

    それのFAQもすでに読みましたが、該当してませんでした。

  • architex2020さん

    Phase OptLinker starting

    L3000 (F) No input file

    Build Stopped - Fatal Error

    1 Error, 1 Warning

    ということで、OptLinkerのinput file

    入力タブになにも設定していなければ

    インクルードファイル、ソースファイルがプロジェクトに追加されていない

    ライブラリファイルのどれかが壊れているとか

    問題を確認するために新規にプロジェクト作成してやってみてはどうでしょうか

    同じ現象が出るようでしたら、基本的なインストール方法が良くないのではと思います

    最新版であるならHEW2とか別のディレクトリの方が安全です

    あるいは古いものを完全に削除してからインストールするとか