SH2A SH72620の初心者です。
SHCコンパイラの最新版でコンパイルしてますが
コンパイラのエラーはないようですが最後に以下のエラーがでて
止まってしまいます。
なにが原因でしょうか。
No input fileとありますがなんのファイルでしょうか。
わかる方いましたら御教授ください。
Phase OptLinker startingL3000 (F) No input fileBuild Stopped - Fatal Error1 Error, 1 Warning
architex2020さん
FAQに何か書いてありそうですよ。
japan.renesas.com/.../hew_140428a.jsp
Kirinさん返答ありがとうございます。
それのFAQもすでに読みましたが、該当してませんでした。
Phase OptLinker starting
L3000 (F) No input file
Build Stopped - Fatal Error
1 Error, 1 Warning
ということで、OptLinkerのinput file
入力タブになにも設定していなければ
インクルードファイル、ソースファイルがプロジェクトに追加されていない
ライブラリファイルのどれかが壊れているとか
問題を確認するために新規にプロジェクト作成してやってみてはどうでしょうか
同じ現象が出るようでしたら、基本的なインストール方法が良くないのではと思います
最新版であるならHEW2とか別のディレクトリの方が安全です
あるいは古いものを完全に削除してからインストールするとか