SH2AなどのBSCの設定と検証方法

初めての投稿で恥ずかしい質問をしていましたらすいません。

私は現在SH7206を使って、接続されたSRAM、SDRAM、フラッシュの読み書きのタイミングを検証しています。

同じアドレスバスやデータバスに接続されているので、BSCで初期設定して動いてはいるのですが

高速なSRAMなどは、どれだけのマージンを持って動いてるかの検証を、sramにリード線を半田付けしてロジアナで見ていますが

もっとスマートなやり方が在りましたらご教授頂きたくお願いいたします。

Parents
  • わわいです
    BSCの設定値からタイミングはこれ、ウェイトはこんだけ、と計算でマージンはこれだけあります、と出していいならそれが一番スマートですが、
    それで済まないならリード線ハンダ付けしてオシロで見ていかないとしよーがないでしょうね。
    まあ、そのときはそのリード線の長さやとオシロのプローブの状態、グランドラインの取り方、も一つオシロの帯域幅などなどそこらへんの状態によって計測波形に違いが出てきますんで、注意/考慮しないとなに測ってるかわからんよーになるんで注意が必要です。
Reply
  • わわいです
    BSCの設定値からタイミングはこれ、ウェイトはこんだけ、と計算でマージンはこれだけあります、と出していいならそれが一番スマートですが、
    それで済まないならリード線ハンダ付けしてオシロで見ていかないとしよーがないでしょうね。
    まあ、そのときはそのリード線の長さやとオシロのプローブの状態、グランドラインの取り方、も一つオシロの帯域幅などなどそこらへんの状態によって計測波形に違いが出てきますんで、注意/考慮しないとなに測ってるかわからんよーになるんで注意が必要です。
Children