初めての投稿で恥ずかしい質問をしていましたらすいません。
私は現在SH7206を使って、接続されたSRAM、SDRAM、フラッシュの読み書きのタイミングを検証しています。
同じアドレスバスやデータバスに接続されているので、BSCで初期設定して動いてはいるのですが
高速なSRAMなどは、どれだけのマージンを持って動いてるかの検証を、sramにリード線を半田付けしてロジアナで見ていますが
もっとスマートなやり方が在りましたらご教授頂きたくお願いいたします。