評価ボード EK-RA6M5を使って、一連の評価が終わったので
回路設計+基板設計を開始しようかと思っているのですが
デバッグに関するハードウェアについて質問です。
EK-RA6M5ではUSBケーブル一本で
e2studioからソフトの書き込みや、ブレークポイントを張ってデバッグができました。
これを実現するにはどんな回路が必要になるでしょうか?
EK-RA6M5の回路図を見ると、別途RA CPUとは別に、USB付近にS124 デバッグ MCUというものが接続されており
なんじゃこりゃー となっております。
デバッグは、J-LINKを選択して行っていましたが
Seggerなんとかのコンソールは使用しておらず、不要です。
それでもS124 デバッグ MCUが必要なのでしょうか?
制作する基板は、e2studioとUSBケーブルだけでソフト書込+デバッグをできる状態にしたいです。
tf様、Yamamoto様
ご回答ありがとうございます。
EK-RA6M5はS124マイコンとそれに書かれたソフトによって
J-Link方式のデバッグができているということですね。
今回、できればいいなーと思っていたことは
USBケーブル一本でデバッグと書き込みができる方式でしたが
S124マイコンやそれ用の回路を用意して、さらにS124にソフトもいるとなれば私にはハードルが高そうです。
tfのおっしゃられるようにE2 Liteを使った方式にしようと思います。