stlと申します。
e2 studioで作成したプログラムをルネサスフラッシュプログラマで書き込みたいです。
(マイコンはRA2E1グループのもの、コンパイラはGCC ARM Embeddedを使用しています。)
ルネサスフラッシュプログラマでの書き込みは、HEXファイルを使用して行うみたいのですが、e2 studioで作成したプログラムのHEXファイルはどこにあるのでしょうか?
RAフォーラムということは、GCCプロジェクトなんでしょうか?※コンパイラが違ったら話が全然変わって来るので、何を使っているかの情報は大事です。GCCであれば拡張子*.srecでMotorola-Sフォーマットのファイルなんかができていないでしょうか?(GCCプロジェクトならリンクの後でobjcopyが呼ばれているので、ファイルが出力されている様子がコンソールで確認できるはず)*.srecも*.hexもできていないならプロジェクトプロパティのGNU Arm Cross Create Flash Imageの中の設定を確認してください。(追記)このFAQ見た方が早いかも。FAQ - GCCのプロジェクトでHEXファイルを出力する方法https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/18878324
ご回答ありがとうございます。
コンパイラによって変わるのですね。
コンパイラはGCC ARM Embeddedを使用しています。
ご教示のURLを確認してみます。