マイコン1 と マイコン2があり
同じ型式、同じソフトです。
マイコン毎に異なる値を ある変数に割り当てたいのですが
同じソフトでどのように実現しようか悩んでいます。
外部回路は無い仮定でお願いします。
またスイッチ等による人的作業による時間バラツキを活かす方法も取れません。
マイコンの製造番号のようなものがレジスタから取得できれば一番よいのですが。。。
完全な乱数でなくてもいいです。
何かよいアイデアがないでしょうか?
1000台のマイコンに同じソフトを書き込んだときに
起動時に変数 aの値が0-255くらいで適当にバラつけばOKです。
被りや偏りがあっても全く問題ありません。
英語フォーラムに同じ質問があり、今回欲しかった回答がありました。
https://community.renesas.com/mcu-mpu/ra/f/forum/28481/unique-chip-id-in-ra-mcu
2つのマイコンで試してみたところ
ユニークなIDが得られました。