#defineで定義した定数名に色をつけたい

stlと申します。

e2 studioを使用しているのですが、#defineで定義した定数名などに色をつける方法はあるのでしょうか?

Parents
  • これはe2studioのベースになっているeclipse CDTの機能です。
    ワークスペース設定→C/C++→エディター→構文の色の指定 で文法に則した表示切り替えが可能です。

    適宜、変更することで見やすくできます。

    デフォルトではマクロの見た目変更がありません。マクロの見た目変更なら要素は「コード→マクロ定義」と「コード→マクロ参照」が該当します。「使用可能にする」のチェックを入れれば見た目の変更が可能です。

  • eclipse CDTの機能というのは、e2 studioのウインドウ内では設定ができないということなのでしょうか?「ワークスペース設定」がどこにあるか分からないです。

  • e2studioはeclipseにルネサスプラグインを突っ込んだIDEです。ベースの機能はeclipse CDTと同じです。なので通常のARM開発にも使えます。

    ワークスペース設定は ウィンドウ→設定

  • 設定画面やヘルプ項目がどこにあるか分からない場合、ツールバー内の虫眼鏡アイコンで検索してみると良いですよ。
    ただし表示が英語なら英語で、日本語なら日本語で検索する必要があります。
    例えば「構文の色の指定」(Syntax Coloring)なら「色」だとか「color」だとかで検索すれば見つかるはずです。

Reply
  • 設定画面やヘルプ項目がどこにあるか分からない場合、ツールバー内の虫眼鏡アイコンで検索してみると良いですよ。
    ただし表示が英語なら英語で、日本語なら日本語で検索する必要があります。
    例えば「構文の色の指定」(Syntax Coloring)なら「色」だとか「color」だとかで検索すれば見つかるはずです。

Children