stlと申します。
e2 studioを使用しているのですが、#defineで定義した定数名などに色をつける方法はあるのでしょうか?
これはe2studioのベースになっているeclipse CDTの機能です。ワークスペース設定→C/C++→エディター→構文の色の指定 で文法に則した表示切り替えが可能です。
適宜、変更することで見やすくできます。
デフォルトではマクロの見た目変更がありません。マクロの見た目変更なら要素は「コード→マクロ定義」と「コード→マクロ参照」が該当します。「使用可能にする」のチェックを入れれば見た目の変更が可能です。
eclipse CDTの機能というのは、e2 studioのウインドウ内では設定ができないということなのでしょうか?「ワークスペース設定」がどこにあるか分からないです。
e2studioはeclipseにルネサスプラグインを突っ込んだIDEです。ベースの機能はeclipse CDTと同じです。なので通常のARM開発にも使えます。ワークスペース設定は ウィンドウ→設定
設定画面やヘルプ項目がどこにあるか分からない場合、ツールバー内の虫眼鏡アイコンで検索してみると良いですよ。ただし表示が英語なら英語で、日本語なら日本語で検索する必要があります。例えば「構文の色の指定」(Syntax Coloring)なら「色」だとか「color」だとかで検索すれば見つかるはずです。
Shoji Yamamoto さん、ほやさん
変更することができました。
教えていただきありがとうございます。