RL78で、コンパイラ「- CS+ for CC (RL78,RX,RH850)」を使っていますが、
iodefine.hの中に存在しないシンボルがあります。例えば、DACS1(アドレス FFF35H)、マニュアルでシンボルが指定されているのに何故存在しないのでしょうか?
自分で指定する必要があるのでしょうか?
チョコです。
デバイスは何でしょうか?
例えば、RL78/G14では以下のようにピン数とROM容量でD/Aのチャネル数が異なります。
品版を確認してみてください。