初めまして。マイコン初心者です。
今回 RL78/I1C シリーズの R5F10NLG(64pin, 128KB) を使用しています。
XT1/P123 と XT2/EXCLKS/P124 を入力ピンとして使いたいのですが、入力ポートになりません。
P123, P124の端子電圧は1Vになっています。
両方とも10kΩで5Vにプルアップしています。
ミドルウェアの設定は次の通りです。
間違いなどありましたらご教授願います。
チョコです。
RL78/I1Cは使ったことはないのですが、ハードウェア マニュアルを眺めたところ、RL78/I1CにはRTC用の電源がVRTCとして存在するようです。ここらは、他のRL78と異なるようなので、そこが影響していないかが気になります。
VRTC端子(12ピン)はどのように処理されているのでしょうか。マニュアルには、下に示すようにVRTCがP123-P124の電源と書かれています。ここらを確認してみてください。
以上
少し情報を追加しておきます。
ほとんどの端子は、電源電圧を超える電圧を印加することは禁止されています。
下に示すのは、RL78/I1Cの絶対最大定格で、そこにはP123やP124はVRTC以上の電圧を印加してはいけないことが記載されています。きちんとVRTCが印加されていない状態で、P123やP124に電圧を印加すると、端子からVRTCに電流が流れてしまい、端子の電圧が低下してしまっているのではないでしょうか。
と、いうことでVRTCにはVDDと同じ電圧を印加してください。
チョコ様、お世話になっております。
VRTCをリアルタイムクロックは使わないのでと思い、勝手にVSSと接続していました。
VDDへ接続を変更したところ、入力ポートとして動きました。(リワークはチップの足を浮かすという高難易度の作業でしたが笑)
お陰様で無事解決できました。ありがとうございます。非常に助かりました。
詳細な情報までいただき、感謝致します。
今後ともよろしくお願い致します。
無事解決したとのこと、役に立ててよかったです。