RL78/I1Cシリーズ R5F10NLG(64pin, 128KB)の P123, P124について

初めまして。マイコン初心者です。

今回 RL78/I1C シリーズの R5F10NLG(64pin, 128KB) を使用しています。

XT1/P123 と XT2/EXCLKS/P124 を入力ピンとして使いたいのですが、入力ポートになりません。

P123, P124の端子電圧は1Vになっています。

両方とも10kΩで5Vにプルアップしています。

ミドルウェアの設定は次の通りです。

間違いなどありましたらご教授願います。

Parents
  • チョコです。

    RL78/I1Cは使ったことはないのですが、ハードウェア マニュアルを眺めたところ、RL78/I1CにはRTC用の電源がVRTCとして存在するようです。ここらは、他のRL78と異なるようなので、そこが影響していないかが気になります。

    VRTC端子(12ピン)はどのように処理されているのでしょうか。マニュアルには、下に示すようにVRTCがP123-P124の電源と書かれています。ここらを確認してみてください。

    以上

  • チョコです。

    少し情報を追加しておきます。

    ほとんどの端子は、電源電圧を超える電圧を印加することは禁止されています。

    下に示すのは、RL78/I1Cの絶対最大定格で、そこにはP123やP124はVRTC以上の電圧を印加してはいけないことが記載されています。きちんとVRTCが印加されていない状態で、P123やP124に電圧を印加すると、端子からVRTCに電流が流れてしまい、端子の電圧が低下してしまっているのではないでしょうか。

    と、いうことでVRTCにはVDDと同じ電圧を印加してください。

    以上

  • チョコ様、お世話になっております。

    VRTCをリアルタイムクロックは使わないのでと思い、勝手にVSSと接続していました。

    VDDへ接続を変更したところ、入力ポートとして動きました。
    (リワークはチップの足を浮かすという高難易度の作業でしたが笑)

    お陰様で無事解決できました。
    ありがとうございます。非常に助かりました。

    詳細な情報までいただき、感謝致します。

    今後ともよろしくお願い致します。

  • チョコです。

    無事解決したとのこと、役に立ててよかったです。

    以上

Reply Children
No Data