RL78 スマートコンフィグレータのコンポーネントについて

こんにちは。ロジナカといいます。RL78初心者です。早速ですがRL78/G23(R7F100GAG)にてとあるボードの試作を進めています。CS+とスマートコンフィグレータを用いてソフト設計を進めているのですが、スマートコンフィグレータに慣れていない部分があり、ベテランの方のお力をお借りできると助かります!

お聞きしたいのはスマートコンフィグレータ - コンポーネントタブ - ADコンバータのコンポーネントですが、下記の設定項(変換時間設定)の意味がわからないのです。

意味というのはこの設定がハードウエアレジスタのどこに影響を受けるのかが見当たらないのです。

ハードウエアマニュアルをひっくり返して3回ぐらい読み返しましたが、上記の設定に紐付けられるであろうレジスタの説明を私は見つけられませんでした。ご存知の方、教えて頂けると助かります!

※これ以外にもスマートコンフィグレータのコンポーネント設定でアイテムの意味の説明(この設定って何をしたいの?)が分からないのが多数あり、自力解決しようとしてマニュアルとか検索しても、CS+とかスマートコンフィグレータそのものの使い方のマニュアル類しかヒットしなくて、本質問のように設定項目の意味が説明されているマニュアルが用意されていないように感じるのですがこういう場合、皆様はどうされているのでしょうか?ルネサス様のサポート依頼してもいいのですが、結構たくさんあるのでいちいちそんなこと聞いていたらルネサスサポート様も大変かな....と思いまして本フォーラムで情報が得られるといいな....という気持ちです。

Parents
  • ロジナカさん、こんにちは。NoMaYと申します。

    > こういう場合、皆様はどうされているのでしょうか?

    今しがた思い浮かんだのですけれども、その設定項目を変更してコード生成させてみて、trashフォルダに残っている変更前のソースと変更後に生成されたソースとを、WinMergeなどのファイル比較ツールで比較してみる、というやり方はどうでしょう。

  • NoMaY様

    早速のご回答ありがとうございます。

    >WinMergeなどのファイル比較ツールで比較してみる

    やっぱりそうなりますか。最後の最後はその方法しかないのかな、とはうすうす思ってはいましたがなかなか手間がかかることでもあるのでドキュメントが用意されていればありがたいな.....という気持ちではあります。

  • ロジナカさん、こんにちは。NoMaYです。

    添付されていた画面コピーとハードウェアマニュアルを見てみたのですが、それだけでも、以下のことなのでは?、割とすぐ思い至りました。ごめんなさい、文面上ちょっとどうかなとは思いますけれども、そういうことにも気付かなかったですか?

    変換時間モード --> 560Pの下側の表の「動作電圧モード」の列
    変換時間 --> 572Pの「(2) A/D電源安定待ち時間なし 低電圧モード1, 2」の表の「A/D変換時間」の列

    RL78/G23 ユーザーズマニュアル ハードウェア編
    R01UH0896JJ0121 Rev.1.21 Pages 1552 2022.11.15
    www.renesas.com/jp/ja/document/man/rl78g23-users-manual-hardware
     

Reply
  • ロジナカさん、こんにちは。NoMaYです。

    添付されていた画面コピーとハードウェアマニュアルを見てみたのですが、それだけでも、以下のことなのでは?、割とすぐ思い至りました。ごめんなさい、文面上ちょっとどうかなとは思いますけれども、そういうことにも気付かなかったですか?

    変換時間モード --> 560Pの下側の表の「動作電圧モード」の列
    変換時間 --> 572Pの「(2) A/D電源安定待ち時間なし 低電圧モード1, 2」の表の「A/D変換時間」の列

    RL78/G23 ユーザーズマニュアル ハードウェア編
    R01UH0896JJ0121 Rev.1.21 Pages 1552 2022.11.15
    www.renesas.com/jp/ja/document/man/rl78g23-users-manual-hardware
     

Children