はじめまして。
現在、RL78/G23評価ボードを用いて、簡単なプログラムを動作させていたのですが、
VSCodeからでもデバッグができることを知り、VSCodeからデバッガを何度か動かしておりました。
途中、試しにRustのプログラムをRL78向けにビルドできたので、
そちらをVSCodeからデバッガ起動しつつ動かそうと考え、C/C++のときと同様のやり方でやってみることにしました。
その際、GDB側でボードとのアクセスはできましたが、適切なELFファイルが見当たらないとなり、エラーとなりました。
その後、再度デバッガの起動を試みたところ何度やってもボードにアクセスができなくなりました。
また、今まで実行できていたVSCodeでのC/C++プロジェクトのデバッガ起動やe2studioからのデバッガ起動も
同様にボードにアクセスすることができないエラーでデバッグができないようになってしまいました。
そのため、解決策を探しており、ボード(マイコン)の初期化などを行う方法があれば教えていただければと思います。
以下は試した内容です。
上記は効果がなく、変わらずボードに接続できずデバッグに失敗してしまいます。
また、現状ではE2エミュレータやLiteなどは保有しておりません。
すみません、PCの再起動で症状回復しました。お騒がせしてしまい申し訳ございません。