RL78/G23の評価ボード(RTK7RLG230CLG000BJ)のボード初期化について

はじめまして。

現在、RL78/G23評価ボードを用いて、簡単なプログラムを動作させていたのですが、

VSCodeからでもデバッグができることを知り、VSCodeからデバッガを何度か動かしておりました。

途中、試しにRustのプログラムをRL78向けにビルドできたので、

そちらをVSCodeからデバッガ起動しつつ動かそうと考え、C/C++のときと同様のやり方でやってみることにしました。

その際、GDB側でボードとのアクセスはできましたが、適切なELFファイルが見当たらないとなり、エラーとなりました。

その後、再度デバッガの起動を試みたところ何度やってもボードにアクセスができなくなりました。

また、今まで実行できていたVSCodeでのC/C++プロジェクトのデバッガ起動やe2studioからのデバッガ起動も

同様にボードにアクセスすることができないエラーでデバッグができないようになってしまいました。

そのため、解決策を探しており、ボード(マイコン)の初期化などを行う方法があれば教えていただければと思います。

以下は試した内容です。

  • USBケーブル(ボードとの接続に使用)を抜いて10秒ほど放置、再度接続
  • 別のUSBケーブルを使用

上記は効果がなく、変わらずボードに接続できずデバッグに失敗してしまいます。

また、現状ではE2エミュレータやLiteなどは保有しておりません。

Parents Reply Children
No Data