こんにちは。ヤノラヂオと申します
先日RL78/G24FPB買ったんで、USBで通電してみたんですね。
そうすると、POWER LEDは点灯したんですが、その他全く応答なし。開発環境繋がらないどころか、デバイスマネージャーでみてもCOMポートすら認識されないてどういうことかと。普段FTDIのシリアル変換器やG23FPB繋いでた環境だからデバイスドライバ云々てことでもないはず・・
何かが不足しているのか、何かが壊れているのか?どなたか状況お分かりになる方居られませんか?
ヤノラヂオさん 吉光屋といいます。
自分はあまり詳しくはありませんが、まずは開発環境側のスペックを公開しないと、誰も答えられないのではないでしょうか?
PCのOSは? 統合開発環境はe2studioかCS+か?
あと、マニュアルや導入ガイドのビデオを参照に進めて、どこまでうまく行き、どこで詰まるかを提示されると、皆さんも状況が見えてくると思います。
G24_test.zip
チョコです。
私の環境(win11/CS+CCRL)では、RL78/G24-FPBを接続すると、デバイスマネージャのポート(COMとLPT)には、USB Serial Port (com6)がでてきましたよ。
そのうえで、LEDの点滅させるプロジュクトで動作を確認しました。
以上
各位様
アドバイスありがとうございます。まずは御礼申し上げます。
結果として解決を得ましたのでご報告申し上げます。
原因としては、接続に使用するUSBケーブルの品質の問題だったようです。
FPBに使うマイクロBコネクタ(この表現で正しい?)って普段使いの開発環境であまり出番がなく、手近にあったケーブル何本かとっかえひっかえして確認して、「繋がらない」という判断をしていました。
本ボード、通販で買ったので点検なり返品なり出来るかという問い合わせをしたところ「念のため」にとケーブルについて記載されていたので、それならと家中のマイクロBケーブル引っ張り出してきてやったら、接続できるようになったという次第です。そういえば自分の持ち物でマイクロBコネクタでデータ転送させてる機械は最近殆どなかったかもと思い至りました。
とりあえずデバイスドライバにCOM出て来て、CC-RLでCOMで接続できるようになり、コード書込みできるようになりました。
ただ、ハード的には弱いみたいでコネクタちょっとストレス与えると接続切れるし、切れたら今度意地でも再接続できなくなる感じは相変わらず感がありますが、これはまた別のお話なので・・
重ね重ね申し訳ない、お騒がせ致しました。
最近の製品なのにUSB-Cじゃないと、それだけで残念な気持ちになりますよね。ただ、そこは置いといて「ハード的には弱いみたいでコネクタちょっとストレス与えると接続切れるし」ちゃんとしたケーブルを使えば問題は起こらないように思います。
>最近の製品なのにUSB-Cじゃないと、それだけで残念な気持ちになりますよね。
RL78/G16-FPBはUSB-Cに変更されていますよ。
>ちゃんとしたケーブルを使えば問題は起こらないように思います。
今まで、FPBでケーブルでトラブったことはないですね。ほとんどは、100均で購入していますが。
ちなみに、今回はノイズフィルター付きのちゃんとしたケーブルを使い、FPBは初期設定のままで使っています。
それほど出荷時期に差がなさそうな2つのボード図面を見る限り設計した時期は一月くらいしか差がない。片やUSB-C(G16)、片やマイクロB(G24)謎回路図のCAD出力が違うようだし、担当者が違うとかなんだろうか・・・
USBケーブルは充電用に電源しか配線されていない物が有ります。それを使ったのでは?