こんにちは。ヤノラヂオと申します
先日RL78/G24FPB買ったんで、USBで通電してみたんですね。
そうすると、POWER LEDは点灯したんですが、その他全く応答なし。開発環境繋がらないどころか、デバイスマネージャーでみてもCOMポートすら認識されないてどういうことかと。普段FTDIのシリアル変換器やG23FPB繋いでた環境だからデバイスドライバ云々てことでもないはず・・
何かが不足しているのか、何かが壊れているのか?どなたか状況お分かりになる方居られませんか?
G24_test.zip
チョコです。
私の環境(win11/CS+CCRL)では、RL78/G24-FPBを接続すると、デバイスマネージャのポート(COMとLPT)には、USB Serial Port (com6)がでてきましたよ。
そのうえで、LEDの点滅させるプロジュクトで動作を確認しました。
以上