お世話になっております。
RL78 G24 fast prototyping board にて、
「r01an7095xx0100-rl78g24-faa.zip」アプリケーションノートの動作を試み、
プロジェクトをe2studioで開き、プロジェクトをCleanしてからbuildしてもエラーが出ます。
renesas_cc_converterrl78-elf-objcopy -j .debug_* -j FAACODER -j FAACODE -j FAADATAR -j FAADATA GreenDSP.x sample_projectGreenDSP_Core0.xCreateProcess failed (2).
スマートコンフィグレータのFAAコンポーネントにてcalculationがグレーアウトしているので、
アプリケーションノート添付ドキュメントを参考に
calculationをDLしようと試みたのですが、calculationが有りません。
すべてを選びDLしてみますが、
コンソールには以下のメッセージが表示されてしまいます。
一体何が悪いのでしょうか?
どなたかアドバイスをいただけませんでしょうか?
因みに環境は、アプリケーションノート添付ドキュメントに合わせて、
DSPASMはV1.04.02に
CC-RLはV1.12.01に合わせました
e2studioのVersionも合わせるべきでしょうか?
~~~以上です。
CreateProcess faild が出る問題についてはここに記載がありました(IDE-76034を参照)。プロジェクト側の問題ではなさそう。
https://www2.renesas.eu/_custom/software/ree_eclipse/e2studio8/docs/releasenotes/2024_04/openissues.htm
エラーが出る前に renesas_cc_converter の呼び出しはされているので、私がコメントした通りobjcopyの実行だけ追加すれば良さそうです。
ほやさんありがとうございます。e2 studio 2024_04のRelease Noteを確認しました。>renesas_cc_converterrl78-elf-objcopy ← renesas_cc_converter と rl78-elf-objcopy がくっついているようですが、何でしょうね?コンバータも正しく処理されていないので、e2 studio 2024_04のRelease Noteの回避策で対応していただいたほうが良いとのことでした。tamakoさんお手数ですが、e2 studio 2024_04のRelease Note IDE-76034をご参照頂き、回避策を実行していただけますようお願いします。
「r01an7095xx0100-rl78g24-faa.zip」の場合:プロジェクトプロパティの「ビルド・ステップ」タブの「ビルド後のステップ」で実行するコマンドで下記を追加。()はご使用の環境に合わせてください。
C:\Users\(username)\.eclipse\com.renesas.platform_(1195273088)\Utilities\ccrl\renesas_cc_converter sample_project.abs sample_project.x -dsp_section=FAACODER,FAADATAR -rom=FAACODE=FAACODER,FAADATA=FAADATAR以上、宜しくお願いします。
補足します。toolchain設定済であればビルダの設定でUtilitiesフォルダのパスは通っているはずなので renesas_cc_converter と rl78-elf-objcopy はフルパス指定せずともコマンド名だけで実行できるはずです。また、コマンドを二つ並べて実行するには && で区切る必要があります。
renesas_cc_converter ${ProjName}.abs ${ProjName}.x -dsp_section=FAACODE,FAADATA -rom=FAACODE=FAACODER,FAADATA=FAADATAR && rl78-elf-objcopy -j .debug_* -j FAACODER -j FAACODE -j FAADATAR -j FAADATA ${ProjName}.x sample_projectGreenDSP_Core0.x
のようにすれば良さそうです。
なおKnown Issues の方では -rom=FAACODE=FAACODER,FAADATA=FAADATAR や objcopyが抜けているのですが、objcopyでsample_projectGreenDSP_Core0.xを作ってやらないとデバッガの起動ができないはずです。
> ()はご使用の環境に合わせてください。> C:\Users\(username)\.eclipse\com.renesas.platform_(1195273088)\Utilities ...Utilities フォルダの見つけ方についてはこのFAQを参照してください:FAQ - e² studioのDebugComp, Internal, Utilitiesフォルダの場所https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/19851044
こんにちは。すみません、以前のコメントで、プロジェクトプロパティの「ビルド・ステップ」タブの「ビルド後のステップ」で実行するコマンドが途中で切れてしまっていましたので、再度記載します。「r01an7095xx0100-rl78g24-faa.zip」の場合:()は、ほやさん記載FAQをご参照頂き、ご使用の環境に合わせてください。C:\Users\(username)\.eclipse\com.renesas.platform_(576457442)\Utilities\ccrl\renesas_cc_converter sample_project.abs sample_project.x -dsp_section=FAACODER,FAADATAR -rom=FAACODE=FAACODER,FAADATA=FAADATAR>objcopyでsample_projectGreenDSP_Core0.xを作ってやらないとデバッガの起動ができないはずです。上記に記載のコマンドを実行すると、sample_projectGreenDSP_Core0.xも生成されます。