シリアル受信割込みがかからない

いつもお世話になります。

UART通信で送受信とも9600BPS パリティ無し、ストップ1ビットで
シリアル・アレイ・ユニットの初期化は次の通り行って
 ST0 = 0x0003U;
 STMK0  = 1U;
 STIF0  = 0U;
 SRMK0  = 1U;
 SRIF0  = 0U;
 SREMK0 = 1U;
 SREIF0 = 0U;

 STPR10 = 1U;
 STPR00 = 1U;
 SRPR10 = 1U;
 SRPR00 = 1U;

 SMR00 = 0x0022U;
 SCR00 = 0x8097U;

 SDR00 = 0xCE00U;

 NFEN0 = 0x01;
 SIR01 = 0x0007U;
 SMR01 = 0x0122U;

 SCR01 = 0x4497U;
 SDR01 = 0xCE00U;

 SO0 |= 0x0001U;
 SOL0 |= 0x0000U;
 SOE0 |= 0x0001U;
 
    PM1 |= 0x02;
    P1 |= 0x04;
    PM1 &= 0xFB;

通信開始時に
 SO0  |=  0x0001U;
 SOE0 |=  0x0001U;
 SS0  |=  0x0003U;
 STIF0 = 0U;
 SRIF0 = 0U;
 SREIF0 = 0U;
 STMK0 = 0U;
 SRMK0 = 0U;
 SREMK0 = 1U;
と設定した後にシリアルでデータを送っても受信割込みの処理が動作しないのですが
(IEフラグは常に1でシリアルのコネクタにオシロで波形を見るとデータは受信しているのですが)
何か設定が抜けているのでしょうか。

Parents Reply Children
  • わわいです

    受信文字はきちんと読めてますか?

  • おはようございます。

    >SPS0はボーレートと合ってますでしょうか?(クロックの分周)

    ボーレートはあっています。

    一応コード生成で作成したソースと設定値があっているかのチェックはしています。

    >受信文字はきちんと読めてますか?

    割込みでしか読み込んでいないのでMAINループでフラグを確認して読み込んでみます。

  • ボーレート等のシリアル設定が送受信側で異なっていて、受信エラー割り込みが発生しているとか?

    シリアルでデータを送った後、SREIF0の値を確認してみてください。

    1であれば、受信エラーが発生しています。

  • チョコです。

    SCR01のEOC01(bit10)がセットされているので、受信エラーでINTSRE0が

    発生するようになっています。

    SREIF0がセットされても、SREMK0=1になっているので、割り込みはマスク

    された状態のはずです。下記のようにSCR01の設定を変更することで、受信エラー

    でもINTSR0が発生するはずです。

    SCR01 = 0x4497U; → SCR01 = 0x4097U;