いつもお世話になります。
UART通信で送受信とも9600BPS パリティ無し、ストップ1ビットでシリアル・アレイ・ユニットの初期化は次の通り行って ST0 = 0x0003U; STMK0 = 1U; STIF0 = 0U; SRMK0 = 1U; SRIF0 = 0U; SREMK0 = 1U; SREIF0 = 0U;
STPR10 = 1U; STPR00 = 1U; SRPR10 = 1U; SRPR00 = 1U;
SMR00 = 0x0022U; SCR00 = 0x8097U;
SDR00 = 0xCE00U;
NFEN0 = 0x01; SIR01 = 0x0007U; SMR01 = 0x0122U;
SCR01 = 0x4497U; SDR01 = 0xCE00U;
SO0 |= 0x0001U; SOL0 |= 0x0000U; SOE0 |= 0x0001U; PM1 |= 0x02; P1 |= 0x04; PM1 &= 0xFB;
通信開始時に SO0 |= 0x0001U; SOE0 |= 0x0001U; SS0 |= 0x0003U; STIF0 = 0U; SRIF0 = 0U; SREIF0 = 0U; STMK0 = 0U; SRMK0 = 0U; SREMK0 = 1U;と設定した後にシリアルでデータを送っても受信割込みの処理が動作しないのですが(IEフラグは常に1でシリアルのコネクタにオシロで波形を見るとデータは受信しているのですが)何か設定が抜けているのでしょうか。
周辺イネーブル・レジスタでシリアル・アレイ・ユニットへの入力クロック供給は許可してますか?
SAU0EN = 1U;
としています。
いわさん、NAKAです。
SPS0はボーレートと合ってますでしょうか?(クロックの分周)
わわいです
受信文字はきちんと読めてますか?
おはようございます。
>SPS0はボーレートと合ってますでしょうか?(クロックの分周)
ボーレートはあっています。
一応コード生成で作成したソースと設定値があっているかのチェックはしています。
>受信文字はきちんと読めてますか?
割込みでしか読み込んでいないのでMAINループでフラグを確認して読み込んでみます。
ボーレート等のシリアル設定が送受信側で異なっていて、受信エラー割り込みが発生しているとか?
シリアルでデータを送った後、SREIF0の値を確認してみてください。
1であれば、受信エラーが発生しています。
チョコです。
SCR01のEOC01(bit10)がセットされているので、受信エラーでINTSRE0が
発生するようになっています。
SREIF0がセットされても、SREMK0=1になっているので、割り込みはマスク
された状態のはずです。下記のようにSCR01の設定を変更することで、受信エラー
でもINTSR0が発生するはずです。
SCR01 = 0x4497U; → SCR01 = 0x4097U;