はじめまして、『そろそろ』と申します。
NAKAさんのサンプルプログラムでCAN通信しようとしていますがうまくいっていません。
有識者方々にアドバイスが頂けると助かります。
NAKAさんプログラムからの主な変更点は、★部分です。
(1) CAN0MCKE = 1; //CANモジュールへX1クロックを供給 ★
⇒ CAN0MCKE = 0
(2) GCFGL = 0x0010; //DCS=1:fCAN=X1=8MHzに設定 DLC配置禁止とは?★
⇒ GCFGL = 0x0000
(3) C0CFGL = 0x0000; //C0CFGL+1で分周=ボーレートプリスケラ = fCAN_8Mhz/((0+1)×16Tq)= 500Kbps★
⇒ C0CFGL = 0x0002
※(1)~(3)の設定理由は、X1クロックでなくてCPU/周辺ハードウェアクロック(fCLK)を使用しています。
fCLKが24MHzなのでfCAN=(24MHz/2)((2+1)×16Tq) = 250Kbpsになります。
■■質問1■■
本来は、500Kbpsにしたかったのですが、設定可能でしょうか?
■■質問2■■
CANUSBというツールを使ってPCからRL78にCAN通信しようとしています。
CANUSBについてはこちら
http://www.compass-lab.com/CAN_Tool/CANUSB.htm
http://www.can232.com/?page_id=75
http://www.h5.dion.ne.jp/~enarin/page043.html
PCからRL78に
11bit標準CANフォーマット CANフレーム送信
をしていますが、RL78のRX, TXの信号がオシロでパタパタしません。
PCから通信できないのはCANUSBがおかしいかもしれないので
試しに
TMDF00L = CAN_RX_ID >> 8; //受信IDを送信
TMDF00H = (unsigned char)(CAN_RX_ID & 0x00FF);
TMDF10L = CAN_RX_DLC; //受信DLCを送信
TMDF10H = CAN_RX_DATA[0]; //受信DATA0を送信
TMDF20L = CAN_RX_DATA[1]; //受信DATA1を送信
TMDF20H = CAN_RX_DATA[2]; //受信DATA2を送信
TMDF30L = CAN_RX_DATA[3]; //受信DATA3を送信
TMDF30H = 0x12; //固定データを送信
の部分を
TMDF00L = 0x00;
TMDF00H = 0x01;
TMDF10L = 0x10;
TMDF10H = 0x11;
TMDF20L = 0x20;
TMDF20H = 0x21;
TMDF30L = 0x30;
TMDF30H = 0x31;
に変更したところ
RFDF00L;
RFDF00H;
RFDF10L;
RFDF10H;
RFDF20L;
RFDF20H;
RFDF30L;
RFDF30H;
については0x00のままで変化はなく
RFDF01Lが0x00;
RFDF01Hが0x01;
RFDF11Lが0x10;
RFDF11Hが0x11;
RFDF21Lが0x20;
RFDF21Hが0x21;
RFDF31Lが0x30;
RFDF31Hが0x31;
となっています。
この挙動は正しいのでしょうか?
/////////////////////////////////
下記 NAKAさん サンプルプログラム
http://japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum18/3353/rl78-f13-14can
/*************************************************************************// 関数名 : fn_Init_CAN(void)// 動作 : CAN通信の初期化// 引数 : // 作成 : NAKA 16.02.08// 備考 :// ***********************************************************************/void fn_Init_CAN(void){ //CANポートの設定 PIOR4 = 0x40; //周辺I/Oリダイレクションレジスタ設定 P7 |= 0x04; //P72(CTXD) PM7 &= 0xFB; //CTXD0(P72pin)を"0":出力に PMC7 &= 0xFB; //PMCの設定CAN使用時は"0" PM7 |= 0x08; //CRXD0(P73pin)を"1":入力に PMC7 &= 0xF7; //PMCの設定CAN使用時は"0"
//外付け水晶振動子 8MHz使用時---------- CAN0EN = 1; //CANモジュールへクロックを供給 CAN0MCKE = 1; //CANモジュールへX1クロックを供給 ★ __nop(); while((GSTS&0x0008)!=0){} //CAN用RAMクリアを待つ GRAMINITフラグが"0":RAMクリアになったか? GCTRL &= 0xFFFB; //GSLPR=0 グローバルリセットモードに変遷 (GMDC=01) while((GSTS&0x0004)!=0){} //CANグローバルリセットモード変遷を確認 C0CTRL &= 0xFFFB; //CSLPR=0 チャンネルストップモード⇒チャンネルリセットモードに変遷 while((C0STSL&0x0004)!=0){} //CANチャンネルリセットモードに変遷を確認 GCFGL = 0x0010; //DCS=1:fCAN=X1=8MHzに設定 DLC配置禁止とは?★ C0CFGH = 0x0049; //SJW=1 TSEG2=5 TSEG1=10 に設定 ボーレートプリスケラ(1)分周無しの場合 C0CFGL = 0x0000; //C0CFGL+1で分周=ボーレートプリスケラ = fCAN_8Mhz/((0+1)×16Tq)= 500Kbps★ //受信ルール設定 GAFLCFG = 0x0006; //受信ルール数設定 0:ルール無し? or 1:受信バッファを使用する? GRWCR = 0x0000; //受信ルール変更準備 GAFLIDL0 = 0x0000; //受信ルール① ID設定 比較しない? GAFLIDH0 = 0x0000; //受信ルール② 標準ID・データフレーム GAFLML0 = 0x0000; //受信ルール③ 対応IDをマスクしない "0000"なので全bitチェックしないので全て受信する。 GAFLMH0 = 0xE000; //受信ルール④ 標準IDか?とデータフレームか?他のCANノードが送信? を比較する。 GAFLPL0 = 0x0001; //受信ルール⑤ 受信FIFOバッファ0(GAFLFDP0)をのみ選択する GAFLPH0 = 0x0000; //受信ルール⑥ DLCチェックしない GRWCR = 0x0001; //受信ルール変更完了 //受信バッファ設定 RFCC0 = 0xF302; // C0CTRL |= 0x0008; //RTBO=1:バスオフ強制復帰させる ? GCTRL &= 0xFFFC; //GSLPR=0 グローバルリセットモード⇒グローバル動作モードに変遷 (GMDC=00) while((GSTS&0x0001)!=0){} //CANグローバル動作モード変遷を確認 RFCC0 |= 0x0001; //RFE(1:FIFOバッファ使用許可) 注)グローバル動作モードに変更するp1264 C0CTRL &= 0xFFFC; //CSLPR=0 チャンネルリセットモード⇒CANチャンネル通信モードに変遷 (CHMDC=00) while((C0STSL&0x0001)!=0){} ///CANチャンネル通信モードに変遷を確認 __nop(); }
//********************************************************************//*************メインルーチン*****************************************//********************************************************************unsigned char CAN_RX_DATA[8];unsigned char CAN_RX_DLC;unsigned short CAN_RX_ID;unsigned short i;
while (1){ if(f_TRD0 != 0) //1ms毎のイベント(TRD0-コンペアマッチ) { f_TRD0 = 0; i++; if(i >= 1000) //1s毎のタイミング { i=0; //★★★CANの送信(1秒毎の定期送信)★★★★★★★★★★★★★★★ TMSTS0 &= 0xF9; //送信結果フラグクリア while((TMSTS0 & 0x06)!=0){} //確認 TMIDH0 = 0x0000; //標準ID データフレーム 履歴をバッファしない // IDセット TMIDL0 = 0x0123; //送信IDバッファ0にIDをSET! // データ長セット TMPTR0 = 0x8000; //送信DLCバッファ0にDLCをSET! // データセット TMDF00L = CAN_RX_ID >> 8; //受信IDを送信 TMDF00H = (unsigned char)(CAN_RX_ID & 0x00FF); TMDF10L = CAN_RX_DLC; //受信DLCを送信 TMDF10H = CAN_RX_DATA[0]; //受信DATA0を送信 TMDF20L = CAN_RX_DATA[1]; //受信DATA1を送信 TMDF20H = CAN_RX_DATA[2]; //受信DATA2を送信 TMDF30L = CAN_RX_DATA[3]; //受信DATA3を送信 TMDF30H = 0x12; //固定データを送信 TMC0 |= 0x01; //送信要求 TMTRを"1"に
//★★★CANの受信★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ CAN_RX_ID = RFIDL0; //IDを格納 CAN_RX_DLC = RFPTR0 >> 12; //DLCを格納 CAN_RX_DATA[0] = RFDF00L; //Data0を格納 CAN_RX_DATA[1] = RFDF00H; //Data1を格納 CAN_RX_DATA[2] = RFDF10L; //Data2を格納 CAN_RX_DATA[3] = RFDF10H; //Data3を格納 CAN_RX_DATA[4] = RFDF20L; //Data4を格納 CAN_RX_DATA[5] = RFDF20H; //Data5を格納 CAN_RX_DATA[6] = RFDF30L; //Data6を格納 CAN_RX_DATA[7] = RFDF30H; //Data7を格納 RFPCTR0 = 0x00FF; //バッファポインターインクリメント } } }
そろそろ様 確かに、Txで送出したものをRxで受信している感じですが、 セルフテストモードになってるか、 ハード的につながっているかですかね? C0CTRHの値はどうなっているのか、 送信バッファ0の送信完了割り込みに入るのか、 入ったとしたらその時のTMSTS0の値はどうなのか を見てみるとよいかもしれません。
追記
意図的に送信エラーを発生させたところ
確かにRFDF01~RFDF31に送信データが入りますね・・・
マニュアルに書いてあったかな…
送信成功でもRFDF01~に送信データが入りました。
少し横道にそれましたが、送信バッファ0以外を用いると入らないようです。
とうことから、まずは送信ができているか確認するという事で
・送信バッファ0の送信完了を確かめる
・送信バッファ1を用いた送信を試してみる
のが良いと思います。
そろそろ様 解決したようで何よりです。 RFDF01については、FIFOバッファを使う/使わないも試してみたのですが 変わらず送信バッファ0による送信の時のみ発生するようです。 他に気になる点もあったので、 サポートに問い合わせ中です。
サポートから回答があり、
未使用のCAN受信FIFOバッファは不定となります。貴社ご使用条件において、未使用となっていないかご確認ください。
とのことでした。
これはマニュアルに書いてあったので、使用した場合を確認したはずでしたが、
抜けてたのかもしれないので後でもう一度確認してみます。
そろそろ様 高速システム・クロック設定 『X1発信(fX)』を選択『8MHz』という環境ではありますが それ以外は同条件で試してみましたところ 250kbpsで動作しています。 (同じ現象であれば125kbpsになるはず) コード生成を使用されていると思いますが、 クロック発生回路の項目の下の方にある CPUと周辺クロック(fCLK)のドロップダウンリストを 1個下げてしまっている(fMP/2)という可能性は・・・さすがにないですかね(^_^;) 因みにですが、 RFDF01~に送信バッファ0のデータが入る件、 やはり検証時に受信FIFOバッファの設定ができていなかったらしく 設定してあげたら入らなくなりました。