CS+のコード生成ツールが生成するポインタ変数でvolatile修飾子の記述位置がおかしいものがあるように思います

藤田様の別スレッドに便乗なのですが、CS+のRL78のコード生成ツールが生成するuart通信機能のポインタ変数でvolatile修飾子の記述位置がおかしいものがあるように思います。具体的な変数名で言うと、gp_uart0_tx_addressとgp_uart0_rx_addressです。(CS+ for CC V5.00.00のコード生成機能で確認しました。)

コード生成ツールが生成した変数宣言は以下の通りです。

volatile uint8_t * gp_uart0_tx_address;         /* uart0 send buffer address */

volatile uint8_t * gp_uart0_rx_address;         /* uart0 receive buffer address */

ところが、以下の画面コピーの赤枠の箇所の通り、割り込みルーチン内で変更されるのはgp_uart0_tx_addressやgp_uart0_rx_addressの変数自身ですので以下の変数宣言が正しい気がします。

uint8_t * volatile gp_uart0_tx_address;         /* uart0 send buffer address */

uint8_t * volatile gp_uart0_rx_address;         /* uart0 receive buffer address */

試しに型修飾子の作用の仕方がvolatileと同様なconst(型修飾子の作用自体(機能)としては対義語的になる)で試してみると、変数自身に作用したのは以下の画面コピーのように橙枠の方でしたので、volatileも変数自身に作用させる場合には同様である筈です。

Parents
  • fujita nozomu さん、コンパイル結果に疑問が有ります。
    ニーモニックの意味を全て把握しているわけじゃ無いけど、L3 に無条件でジャンプするのは何故?

    1 void hoge(void)
    2 {
    3 extern volatile int* hogehoge;
    4 while (*hogehoge) ;
    7 while (hogehoge) ;
    10 }

    hoge:
    movq .refptr.hogehoge(%rip), %rax
    movq (%rax), %rdx
    .L2: while (*hogehoge)に相当
    movl (%rdx), %eax
    testl %eax, %eax
    jne .L2
    .L3:              while (hogehoge)に相当
    jmp .L3       hogehoge がゼロでない事を何処で判断したの?
    .text
  • たぶん、これに絡んだ話ではないかと思います。(-fno-delete-null-pointer-checksを付けてコンパイル結果が変われば正にこの話だと思います。)

    KMC Staff Blog
    blog.kmckk.com/archives/1202810.html
    上記より引用

    GCC Manual 3.10 Options That Control Optimization -fdelete-null-pointer-checks
    マニュアルの説明を読むと、既に一回ポインタを間接参照した後の NULL チェックは無意味だから削除するという、何の問題も無い最適化に見えます。
    GCC 4.4.1 までは -O2,-O3,-Os で有効になっていたようですが、最新のマニュアルでは(一部のターゲットを除き)全ての最適化レベル(-O0 含む)で有効になると書いてあります。


    リカルドさんwrote: said:
    fujita nozomu さん、コンパイル結果に疑問が有ります。
    ニーモニックの意味を全て把握しているわけじゃ無いけど、L3 に無条件でジャンプするのは何故?
  • > L3 に無条件でジャンプするのは何故?

    NULL は何のオブジェクトも指しませんが、逆に、何かのオブジェクトを指すポインタは NULL でないことは確定的です。前段の hogehoge の指す先をアクセスした以降では hogehoge の値は NULL ではないということで、無限ループとなります。 

    $ cat -n hoge.c
         1  void hoge(void)
         2  {
         3      extern volatile int* hogehoge;
         4      while (*hogehoge) {
         5          ;
         6      }
         7      while (hogehoge) {
         8          ;
         9      }
        10  }
    
    $ gcc -O2 -S hoge.c -o -
            .text
    hoge:
            movq    .refptr.hogehoge(%rip), %rax
            movq    (%rax), %rdx
    .L2:
            movl    (%rdx), %eax
            testl   %eax, %eax
            jne     .L2
    .L3:
            jmp     .L3
    
Reply
  • > L3 に無条件でジャンプするのは何故?

    NULL は何のオブジェクトも指しませんが、逆に、何かのオブジェクトを指すポインタは NULL でないことは確定的です。前段の hogehoge の指す先をアクセスした以降では hogehoge の値は NULL ではないということで、無限ループとなります。 

    $ cat -n hoge.c
         1  void hoge(void)
         2  {
         3      extern volatile int* hogehoge;
         4      while (*hogehoge) {
         5          ;
         6      }
         7      while (hogehoge) {
         8          ;
         9      }
        10  }
    
    $ gcc -O2 -S hoge.c -o -
            .text
    hoge:
            movq    .refptr.hogehoge(%rip), %rax
            movq    (%rax), %rdx
    .L2:
            movl    (%rdx), %eax
            testl   %eax, %eax
            jne     .L2
    .L3:
            jmp     .L3
    
Children
No Data