Applilet EZ PL for RL78 V2.00Jのインストール

こんにちはykです。久々に質問させて頂きます。よろしくお願いします。

今回はファンの回転制御のためにRL78/G10でPWM信号を生成したく考えます。

昨年末の「RL78 Webシミュレータ お試しキャン ペーン」でRSK for RL78/G13が当たりましたので今回はE1エミュレータが使えます。

さて、本題です。ノートPCが代替わりし、新しいPCにApplilet EZ PL for RL78 V2.00Jをインストールしたのですが、

This application requires a Java Runtime Enviroment 1.8.0(32-bit)

と表示されて立ち上がりません。

OKかXでJavaのダウロードページが開きますが、最新版をDL,インストールしても状況が変わりません。

ノートPCのOSはWindow10Proです。

「本ツールに関するテクニカルサポートは受け付けておりません。」との事ですが、何かアドバイスありましたらお願いいたします。

Parents
  • ykです。NoMaYさん、replyありがとうございます。
    CS+ CC-RL,e2 studio(その他たくさん)をインストールして、Applilet EZ PL for RL78 V2.00Jが立ち上がり、
    動作構成を単純化して「生成」が正常終了することを確認しました。
    Java Runtime Enviroment (Java 8 Update 131)は前の段階で64bit,32bit版の両方がインストールできていたようです。(「アプリと機能」で確認) 
    Applilet EZ PL for RL78 V1.01Jの方は「生成」でエラーになります。
    思うに、RSK for RL78/G13をインストールしていたためにCubeSuite+の環境はできていたのですが、Rl78/G10のデバイス情報が含まれていないためにApplilet EZ PL for RL78 V1.01Jからのコンパイル時にエラーになるのでは。
    CubeSuite+環境へのデバイスファイルの追加の仕方が分ません・・・。
    特定のバージョンのCubeSute+をインストールすればよいのでしょうか。
  • >「生成」が正常終了することを確認しました。

    R5F10Y16ASP の 2kB の ROM で収まりましたか?
  •  fujitaさん、こんにちは。

    >動作構成を単純化して

    入力ピン1本のH/Lで2つのDuty比を切り替えます。こんな動作でも2kByte近いです。

Reply Children