RL78/G14(R5F104LLAFB#V0)で、C言語の自作関数を使用しておりますが、この関数をメインルーチンと割り込みルーチンの両方で使用しております。
関数内ではグローバル変数を使用しておらず、リエントラントになっていると考えております。
void mmcopy( _UBYTE *d5, _UBYTE *s5, _UWORD n){ _UWORD i; for(i=0;i<n;i++) *(d5+i) = *(s5+i);}
この関数がメインと割り込みで競合した場合、カウンタiはスタック退避されて戻れると認識しておりますが、E1エミュレータを接続し、連続運転していると
RESF=10hのリセットが発生します。OCDトレースを見るとこの関数で無限ループに陥っているように見えます。
RL78では上記のような関数はリエントラントにはならないのでしょうか?