ターゲットRL78/G13で発生した問題ですが・・・・
R_main.cで定義したグローバル変数に値が入らない問題が発生して、頭を抱えていました。
定義した変数は、volatile uint16_t 型の1次元配列です。初期値を定義したら変数に値が入るようになった。(変な話です)
マップファイルの内容を確認する為に、変数/関数配列情報の出力オプションを有効にしたら何故かしら問題が解決ししました。
経験のある方は、おられませんか。