CS+ cc V8.04.00 r_main.c グロバール定義の変数に値が入らない

ターゲットRL78/G13で発生した問題ですが・・・・

R_main.cで定義したグローバル変数に値が入らない問題が発生して、頭を抱えていました。

定義した変数は、volatile uint16_t 型の1次元配列です。初期値を定義したら変数に値が入るようになった。(変な話です)

マップファイルの内容を確認する為に、変数/関数配列情報の出力オプションを有効にしたら何故かしら問題が解決ししました。

経験のある方は、おられませんか。

 

Parents
  • fujiaさん回答有難うございます。
    CS+ CACX V4.0400からの移植で、動作済のソースを移植して、発生した問題です。
    E1を使用したデッバグ中に、発覚しました。
    不思議な現象としては、ブレークポイントを置きシングルステップで変数の状態を確認すると値が入ります。
    PROジェクトを公開したいのですが、フォーラムでの公開方法がわかりません。ご教授ください。
  • > PROジェクトを公開したいのですが、フォーラムでの公開方法がわかりません。

    投稿するコメントを入力する際に Reply ボタンの隣の Use rich formatting をクリックするとドラッグアンドドロップ等で投稿コメントに .zip ファイルを添付できるようなります。
Reply
  • > PROジェクトを公開したいのですが、フォーラムでの公開方法がわかりません。

    投稿するコメントを入力する際に Reply ボタンの隣の Use rich formatting をクリックするとドラッグアンドドロップ等で投稿コメントに .zip ファイルを添付できるようなります。
Children
No Data