こんにちは。NoMaYです。別スレッドでRL78 nextに関して長期に書いていたわけですし、買ったなら黙っているのもアレかな、と思いましたので投稿します。RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたねjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum13/6192/renesas-strategy-update/37890#37890ボードの形状は、まるっきりArduino、ですね。また、ボードのUMに書かれていたのですが、将来、Arduino IDEでもボードをサポートする予定らしいです。また、RL78/G13,14,11,10,12のようにCS+でシミュレータGUIが起動しましたね。まだ、空のコードしか作ってないのと、あと、CS+をインストールしてもRL78/G23シミュレータのリリースノートが含まれていなかったので、ちょっと五分五分の可能性?、というところですが、内蔵周辺機能のシミュレーションが出来るかも知れません。また、上のスレッドでもFujitaさんが書かれていましたが、従来のRX231によるオンボードエミュレータではなくて、USB−シリアル変換チップ(FT232RQ)によるオンボードエミュレータに変更されてました。これで、RFPでのプログラミングと、CS+/e2 studioでのデバッグと、ターミナルソフト(TeraTermなど)によるUART通信と、これら3つのことが出来るみたいです。(きっと、これらは排他使用かな、と思います。)
チョコです。
やっと、ボードを入手して、環境を構築しました。
コード生成に慣れていたので、SCは慣れるまで少しかかりそうです。
SCでは、コード生成ではできなかった割り込みで使用するレジスタバンクを設定できるようです。
最低限のプログラムでLチカを作ってみました。
タイマを2本使って、250msと500msのインターバル・タイマを設定し、そこでLEDを反転させるだけです。
main関数も初期化後は…
NoMaYさん
シェルティです、こんにちは。
情報展開ありがとうございます。
今回ArduinoライブラリのRL78/G23-64p Fast Prototyping Board向けの移植を担当しました。
クイックスタートガイドではLEDチカチカまでですが、ArduinoライブラリとしてはIICやUARTなど頻出の機能をひととおりサポートしています。ペリフェラル制御やBSPはスマートコンフィグレータで生成しています…
こんにちは。NoMaYです。ルネサスさんのブログにRL78/G22が既に2回登場しているのですけれども、まだマイコン自体は広報されていなかったですよね、、、もう、広報無しでいくのかなぁ、、、RL78/G22がEEMBC ULPMark(TM)-PPの世界最高スコアを更新しました!Masashi Takemura Staff Application Engineer 掲載: 2023年4月7日www.renesas.com/jp/ja/blogs/rl78g22-achieves-worlds-highest-eembc-ulpmark-pp-score安価かつ機能性に優れたセンサーソリューションを実現できる新世代マイコンRL78/G22Nobuyuki Sato Sr Staff Product Marketing Specialist 掲載: 2023年2月16日www.renesas.com/jp/ja/blogs/new-generation-rl78g22-mcu-delivers-inexpensive-and-highly-functional-sensor-solutions[関連リンク]RL78/G22 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rl78-low-power-8-16-bit-mcus/rl78g22-general-purpose-microcontrollers-excellent-low-power-performance-and-rich-capacitive-touch-channelsArduinoCore-rl78g22_fpb_48p - GitHubリポジトリgithub.com/renesas/ArduinoCore-rl78g22_fpb
RL78/G22のFast Prototyping Boardを入手したので、連休中にいろいろ試してみたものをアップする予定です。
基本的にはRL78/G23-64PFPBからのスケッチの移植から始めます。
最初に、Arduino IDEのバージョンを2.0.0以降にバージョンアップして、ボードライブラリでRL78/G22-FPBの
V2.0.0をインストールしておきます。
第1弾として、7セグLEDの制御をサンプルプログラム等に
https://community-ja.renesas.com/cafe_rene/m/sample_program
RL78/G22-FPBで遊ぶ
https://community-ja.renesas.com/cafe_rene/m/sample_program/501
としてアップしてあります。
以上