構造体のメンバーを詰め詰めで配置したい


下記の質問のように構造体を隙間なく、詰め詰めで配置したいです。
最終的な回答は「コンパイルオプションの「構造体メンバをパッキングする」」にたどり着いているようです。、
特定の構造体だけ、詰め詰めにすることはできますか?
もしできるなら、記述例も教えていただけると助かります。

-記-
共有体(構造体)のメモリ空間
community-ja.renesas.com/.../33029

Parents
  • ega258さん、こんにちは。NoMaYです。

    CC-RL/CC-RX/CC-RHなら、コンパイラのヘルプを起動して#pragma packを検索してみてください。他のコンパイラであれば、その旨のリプライを頂けますか。

Reply
  • ega258さん、こんにちは。NoMaYです。

    CC-RL/CC-RX/CC-RHなら、コンパイラのヘルプを起動して#pragma packを検索してみてください。他のコンパイラであれば、その旨のリプライを頂けますか。

Children
No Data