e2studio デバッグモードが開始されない件について

初めての投稿失礼します。yasshiと申します。

e2studioからE2Liteを使用して、デバッグモードにてマイコンと接続を試みているのですが、うまくいかない状況です。

デバッグ→Renesas GDB Hardwear Debuggingを選択すると、特にエラーが表示されるわけでもなく、接続せずに動作が終了してしまいます。

ほかのパソコンにインストールしたe2studioからは同様の操作で接続ができるので、おそらくハード側の問題ではないと思うのですがどの湯に対処したらよろしいでしょうか。

ご教授いただければ幸いです。

Parents
  • こんにちは、ユーザのyamashoです。

    私もrx72でデバッグしようと思ったのですが、e2ですとダメでした。
    cs+ですとデバッグできました。両方ともfineで行っています。(jtagは両方ともだめ、これは私のハンダの接続問題だと思っています。)

    対策があったら、私も知りたいです。

    ちなみにbootloaderモードも動作せずで、(なんでデバッグができてboot loaderの起動ができないのか?謎)なんですが、
    乗っかる感じで悪いのですが、書き換えツールはルネサス フラッシュ プログラマでよいのですかね???

    ちなみにルネサスフラッシュプログラマもvs2022と最新版のランタイム入れているとインストールできないのは?
    確認して欲しいところですね。

    以上

    よろしくお願いいたします。

  • 補足ですが、私は、mdはopenにしてデバッグしています。

    bootloaderモード動作しました。
    でもこれ動作Clockの設定ってルネサス フラッシュ プログラマに設定項目がないのですが、どうやって動作周波数設定するんだろう?と思っています。

Reply
  • 補足ですが、私は、mdはopenにしてデバッグしています。

    bootloaderモード動作しました。
    でもこれ動作Clockの設定ってルネサス フラッシュ プログラマに設定項目がないのですが、どうやって動作周波数設定するんだろう?と思っています。

Children