初めての投稿失礼します。yasshiと申します。
e2studioからE2Liteを使用して、デバッグモードにてマイコンと接続を試みているのですが、うまくいかない状況です。
デバッグ→Renesas GDB Hardwear Debuggingを選択すると、特にエラーが表示されるわけでもなく、接続せずに動作が終了してしまいます。
ほかのパソコンにインストールしたe2studioからは同様の操作で接続ができるので、おそらくハード側の問題ではないと思うのですがどの湯に対処したらよろしいでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
この現象に限らず、e² studioのデバッガで動きがおかしいなと思ったら以下を試してみてください。解決するとは限りませんが問題の切り分けには役立ちます。・ワークスペースを作り直す ワークスペースが壊れていると不可解な現象が色々と起こるようになります。 永らくワークスペースを使い回した場合は時々作り直すのをお勧めします。・DebugCompを消す デバッガの起動時にDebugCompフォルダの中にデバッグ対象のデバイスに関係するファイルを展開します。 (DebugCompフォルダの場所は下記FAQ参照) その途中でウィルス対策ソフトなどから邪魔が入ってしまったりすると動作しなくなることがあります。 そのような場合はフォルダを消してから再度デバッガを起動すると直ります。 cf. FAQ - e² studioのDebugComp, Internal, Utilitiesフォルダの場所 https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/19851044・e² studioの再インストール(インストール場所の変更)、ワークスペースやプロジェクトフォルダの置き場所を変更 ビルダにしろデバッガにしろ、スクリプトを介してコマンドを呼び出して動かすのがeclipse環境ですが 全角文字やら記号やらがファイルパスに混じっているとスクリプトが正しく解釈されなかったり コマンドがパス文字列を正しく認識できなかったりすることがあります。 また、やたら長いファイルパスになってしまうとWindowsがコマンドに渡しきれないこともあります。 極力短くて無難な(英数字とアンダースコアのみ)文字で構成されたフォルダに移すと不良動作が解消されることがあります。DebugCompの件以外はビルダで動作がおかしくなった場合にも有効です。