RX23E-Aシリーズに搭載の24bit ΔΣADコンバータ(DSAD)を使用することを考えています。
ユーザーズマニュアルにオフセットエラー/ゲインエラーの補正値を算出するための制御フローが記載されていますが、
算出方法が良く分かりません。
RX23E-Aシリーズ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev1.20 2022.04
34.4.6 オフセットエラー/ゲインエラー補正値の算出
未補正設定(OFCRm=0、GCRm=1.0)、でVrefをAD変換した結果からオフセットエラー補正値算出
とありますが、どのように算出できるのかが分かりません。
(VrefをAD変換するとなぜオフセットエラー補正値が算出できるのかもわかりません)
分かる方いらっしゃいますか?
チョコです。
何もレスが無いようなので、RXは使ったことはありませんが、コメントさせていただきます。
Vrefは電圧が分かっているので、補正無しの状態でAD変換結果を求めると、オフセットエラーがなければ、Vrefの値が得られるはずです。
実際に得られた値とVrefに対する期待値からオフセットの値が得られれば、そこからオフセットエラー補正値が得られるはずです。
以上