RX621の固定ベクタ領域の疑問

RX621を時々いじって遊んでいます。
HEWでE1エミュレータを動かそうとしたら、IDコードを要求されるようになりました。

次の10年以上前の次の書き込みで NAKA さんの発言で解決出来ました。NAKA さん、有難う御座いました。

community-ja.renesas.com/.../id-rx210-e1-hew

マニュアルの「38.9.2 ID コードプロテクト」を見ると、FFFF FFA0h からIDが書かれているのが分かりました。
しかし「2.6.1 固定ベクタテーブル」には FFFFFF80h ~FFFFFFFFh 番地 が固定ベクタと書いてあります。

固定ベクタの中にIDコードが書かれています。
固定ベクタは FFFFFFD0h ~FFFFFFFFh の間違いじゃないかと思うのですが、どうなんでしょう。