RX621を時々いじって遊んでいます。HEWでE1エミュレータを動かそうとしたら、IDコードを要求されるようになりました。
次の10年以上前の次の書き込みで NAKA さんの発言で解決出来ました。NAKA さん、有難う御座いました。
community-ja.renesas.com/.../id-rx210-e1-hew
マニュアルの「38.9.2 ID コードプロテクト」を見ると、FFFF FFA0h からIDが書かれているのが分かりました。しかし「2.6.1 固定ベクタテーブル」には FFFFFF80h ~FFFFFFFFh 番地 が固定ベクタと書いてあります。
固定ベクタの中にIDコードが書かれています。固定ベクタは FFFFFFD0h ~FFFFFFFFh の間違いじゃないかと思うのですが、どうなんでしょう。
リカルドさん、フォーラム管理人です。
このスレッドの内容はRXマイコン関連と思われますので、下記URLのRXフォーラムへ移動させて頂きます。
https://community-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/mcu-mpu/rx/f/forum5
以上、よろしくお願いします。