kazuhと申します。
RX65N_2M を使用しています。
e2studio のスマートコンフィグレータを使用して、r_bsp を追加して、コードの生成を行うと、
src\smc_gen\r_config\r_bsp_config.h
が生成され、このファイルの最後の方で、
#define BSP_CFG_EXPANSION_RAM_ENABLE (1)となっています。
この時の設定を、.scfg ファイルに保存して、一旦 e2studio を終了します。
src\smc_gen 以下を削除して、e2studio を起動し、先に保存した .scfg ファイルを開き、コードの生成を行うと、
が生成されますが、
#define BSP_CFG_EXPANSION_RAM_ENABLE (0)
となってしまいます。
手順に問題がありますでしょうか?
または何か設定が必要なのでしょうか?
何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご教授頂けますと助かります。
以上。よろしくお願いいたします。
kazuhさん、フォーラム管理人です。本件、回答できる方がおられないようです。下記URLのルネサス問合せ窓口へ問合せてみてください。よろしくお願いします。URL: https://ja-support.renesas.com/dashboard
ありがとうございます。
そうしてみます。