b_bsp_config.h の BSP_CFG_EXPANSION_RAM_ENABLE の設定値について

kazuhと申します。

RX65N_2M を使用しています。

e2studio のスマートコンフィグレータを使用して、r_bsp を追加して、コードの生成を行うと、

src\smc_gen\r_config\r_bsp_config.h

が生成され、このファイルの最後の方で、

#define BSP_CFG_EXPANSION_RAM_ENABLE  (1)
となっています。

この時の設定を、.scfg ファイルに保存して、一旦 e2studio を終了します。

src\smc_gen 以下を削除して、e2studio を起動し、先に保存した .scfg ファイルを開き、コードの生成を行うと、

src\smc_gen\r_config\r_bsp_config.h

が生成されますが、

#define BSP_CFG_EXPANSION_RAM_ENABLE  (0)

となってしまいます。

手順に問題がありますでしょうか?

または何か設定が必要なのでしょうか?

何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご教授頂けますと助かります。

以上。よろしくお願いいたします。

Parents Reply Children