こんにちは!iichanです!
現在RX72Nの評価をしておりまして、たびたび質問させていただきます。
RX72NのU-BOOTって公開されていますでしょうか。調べていたら、SHやRZシリーズのU-BOOTはあるみたいなのでもしあれば
設計&開発が進めやすいなーと思った次第です。(自分がラズパイ等を触ったりするときに基本U-BOOTを使っておりまして。。)
GitHub - renesas-rz/renesas-u-boot-cip at v2023.10/rz-asr
Das U-BootはSBC用のLinuxのブートローダとしてよく使われるやつですよね?RX72NはMMUないのでLinuxといっても、あったとしてもEmbedded Linuxになります。Embedded LinuxのRX72N用の移植されたのがあればそれに付いていそう。
Shoji Yamamoto様
そうですね。ラズパイとかのSBC用が多いですね。ルネサス製品のSuperHも対応しているようです。
RX72NはMMUないのでLinuxといっても、あったとしてもEmbedded Linuxになります。Embedded LinuxのRX72N用の移植されたのがあればそれに付いていそう。
んーなるほどですね。ちょっと調べてみるしかないですね。
ありがとうございます!