RX72NのU-BOOTって公開されていますか。

こんにちは!iichanです!

現在RX72Nの評価をしておりまして、たびたび質問させていただきます。

RX72NのU-BOOTって公開されていますでしょうか。調べていたら、SHやRZシリーズのU-BOOTはあるみたいなのでもしあれば

設計&開発が進めやすいなーと思った次第です。(自分がラズパイ等を触ったりするときに基本U-BOOTを使っておりまして。。)

GitHub - renesas-rz/renesas-u-boot-cip at v2023.10/rz-asr

Parents
  • Das U-BootはSBC用のLinuxのブートローダとしてよく使われるやつですよね?

    RX72NはMMUないのでLinuxといっても、あったとしてもEmbedded Linuxになります。Embedded LinuxのRX72N用の移植されたのがあればそれに付いていそう。

Reply
  • Das U-BootはSBC用のLinuxのブートローダとしてよく使われるやつですよね?

    RX72NはMMUないのでLinuxといっても、あったとしてもEmbedded Linuxになります。Embedded LinuxのRX72N用の移植されたのがあればそれに付いていそう。

Children
  • Shoji Yamamoto様

    そうですね。ラズパイとかのSBC用が多いですね。ルネサス製品のSuperHも対応しているようです。

    RX72NはMMUないのでLinuxといっても、あったとしてもEmbedded Linuxになります。Embedded LinuxのRX72N用の移植されたのがあればそれに付いていそう。

    んーなるほどですね。ちょっと調べてみるしかないですね。

    ありがとうございます!