TCP/IP M3S-T4-Tiny を使用したmac to mac の接続について

RX65NをTCP/IP M3S-T4-Tinyを使用して、RMIIで、mac to macの接続をすることは可能でしょうか?

可能な場合、必要な設定等はありますでしょうか?

Parents
  • 実機では確認したことない(回路設計からやらんとかんですもん)ですが、電気的にはPHYにつながる先を入出力ひっくり返してMAC間で繋げばあとは初期化コードの実行だけだと思います。ただ、M3s-T4ーTinyには何かPHYがつながっているという前提で書かれたコードがあるかもしれません。

    他メーカーでMIIの場合ですが、RMIIは信号数を減らしたくらいのもので参考までに
    community.nxp.com/.../1042795

  • ご回答ありがとうございます。

    >ただ、M3s-T4ーTinyには何かPHYがつながっているという前提で書かれたコードがあるかもしれません。

    私もこれについて、気になっていたとこです。現在イーサネットスイッチコントローラ(KSZ9893RN)とRMIIでmacと接続をしようとしているのですが、うまくいっていない状況です。

    別ベンダーですが、以下のようなQAがあったので、M3S-T4-Tinyでも同じようなことがないか気になっています。

    解決済み: MAC から MAC へのSTM32F7は可能ですか?HALで?- STマイクロエレクトロニクス・コミュニティ

     

  • スタックやドライバコードにはPHYのレジスタ操作をしてる部分があると思います。それを実行しないようにすれば解決すると思います。具体的には「PHYレジスタ変更、読み込み、比較」という流れで不一致で初期化失敗となってるかなと思います。

Reply
  • スタックやドライバコードにはPHYのレジスタ操作をしてる部分があると思います。それを実行しないようにすれば解決すると思います。具体的には「PHYレジスタ変更、読み込み、比較」という流れで不一致で初期化失敗となってるかなと思います。

Children