TCP/IP M3S-T4-Tiny を使用したmac to mac の接続について

RX65NをTCP/IP M3S-T4-Tinyを使用して、RMIIで、mac to macの接続をすることは可能でしょうか?

可能な場合、必要な設定等はありますでしょうか?

Parents Reply Children
  • シェルティさん

    ご回答ありがとうございます。

    ご回答の「3のEtherを制御する層」のうち、PHYレジスタをリードする項目をうまくスキップすることで、無事動作できました。

    ご回答いただいた方々、ありがとうございました。