電源投入時のマイコンの起動について

ご存知の方、ご教示ください。

ハードウェアマニュアルを見ても良く分からず、質問させて頂きました。

RX210を使用しておりますが、リセット端子-GND間に0.01uFのセラミックコンデンサを

実装すると下図の波形になり、起動できません。

黄色がVccの波形で、水色がリセット端子の波形です。

また、コンデンサを1000pFにすると下図の波形になり、問題なく起動します。

黄色と水色の波形が重なっています。

この違いを教えてください。 宜しくお願いいたします。

Parents
  • こんにちは、
    0.01μFをRES端子に接続した場合は、パワーオンリセットが正常に入っていないと思います。

    ユーザーズマニュアルハードウェア編 162ページ 6.3.2 パワーオンリセット、電圧監視0 リセット から、
    『パワーオンリセットは、パワーオンリセット回路による内部リセットです。
    RES端子をHigh にした状態で電源を投入すると、パワーオンリセットが発生します。」とあります。
    ですので、パワーオンリセットを使用する場合はRES端子をHigh(Vcc×0.9V以上)レベルにしておく必要があります。
    RES端子がHighレベルでないと、パワーオンリセットは動作せず通常の端子リセット動作となります。

    今回の場合、波形からRES端子の立ち上がりがかなり遅れているので、端子リセットと見なされパワーオンリセットが入っていないと思います。
    通常の端子リセット動作となたため、発振子の発振安定時間を確保出来ず、リセット解除となり、不安定なクロックのためにマイコンが起動しなかったと推測します。

    コンデンサを1000pFにすると電源とRES端子の電圧がほぼ一致しているので、パワーオンリセットが入り、正常に起動できていると思います。
  • ルネサスさんのサイトに同じ様な内容のFAQがありました。
    support.renesas.com/.../210897628-FAQ-1010846
    ご参考までに。
Reply Children
No Data