ご存知の方、ご教示ください。
ハードウェアマニュアルを見ても良く分からず、質問させて頂きました。
RX210を使用しておりますが、リセット端子-GND間に0.01uFのセラミックコンデンサを
実装すると下図の波形になり、起動できません。
黄色がVccの波形で、水色がリセット端子の波形です。
また、コンデンサを1000pFにすると下図の波形になり、問題なく起動します。
黄色と水色の波形が重なっています。
この違いを教えてください。 宜しくお願いいたします。