RM64でKAEDEのライブラリーを使用して、Ethernetサーバを作っています。(TCP/IP)
サーバーから画像データ(150KB)を送るのですが、1秒間に10数回しか送れません。
20から30回ぐらい送りたいのですが、何か方法はないでしょうか?
下記のように送っています。
1.接続確認
client = server.available(); if (client) { //
2.送信
client.write((uint8_t*)&m_respHead,sizeof(m_respHead));