LANの速度が遅い

RM64でKAEDEのライブラリーを使用して、Ethernetサーバを作っています。(TCP/IP)

サーバーから画像データ(150KB)を送るのですが、1秒間に10数回しか送れません。

20から30回ぐらい送りたいのですが、何か方法はないでしょうか?

下記のように送っています。

1.接続確認

    client = server.available();
    if (client) {   //

2.送信

     client.write((uint8_t*)&m_respHead,sizeof(m_respHead));

Parents
  • 1.接続確認 と 2.送信 のどちらに時間が掛かるかを確認し、1.に時間が掛かるようであれば画像データをいくつかまとめて送信するようにして回数を減らせれば良いかもしれません。
    2.に時間が掛かるようであれば
    ・送信する画像のフォーマット見直し
    ・ライブラリ内容の見直し
    等が有効と思います。
  • fujitaさん、アドバイスありがとうございます。参考にさせていただきます。
Reply Children
No Data