現在CS+でRX63Nでソフトを作成しております
なにぶんRAMが128K Byteのようで、これをまだまだ先になりそうですが
SDカードやLANやUSBからファームを転送してRAM上で動作させるといいんじゃないかと
その場合ROMは大容量なのでC言語ライブラリーモージュルだけをROMにもたせることができれば
いいのじゃないかと素人考えで、そんなことは可能なんでしょうか?
fujita nozomuさん 「意味のない行為では? >ライブラリーモージュルだけをROM」そうですね、通常は使用する(必要とする)ことは無いと思います、現状マイコンシステムでは一つのモジュールプログラムとして動作が完結していれば良いので、そのような大規模なソフトが必要かというところですね、将来的な人工知能とかいうような莫大なライブラリーが必要になるようなプロセスでその都度膨大なライブラリーを埋め込むよりもライブラリーのみ独立させてメモリ空間に記憶させておき、それを呼び出して使用するならロード時間も短くなるだろうという発想です、現にWindows等ではそれを採用していてWindowsのプログラマーとしては、将来マイコン分野でも自動車等では大規模化が進んでいまして、いずれそのようになるのではと予想するのでございます。(linuxがあるじゃないか!と怒られそうですね)
> 「意味のない行為では? >ライブラリーモージュルだけをROM」そうですね、通常は使用する(必要とする)ことは無いと思います 前提条件を端折って曲解するのはやめて下さい。