C言語ライブラリーモージュルだけをROMにするのは可能でしょうか?

現在CS+でRX63Nでソフトを作成しております

なにぶんRAMが128K Byteのようで、これをまだまだ先になりそうですが

SDカードやLANやUSBからファームを転送してRAM上で動作させるといいんじゃないかと

その場合ROMは大容量なのでC言語ライブラリーモージュルだけをROMにもたせることができれば

いいのじゃないかと素人考えで、そんなことは可能なんでしょうか?

Parents
  • わわいです
    可能です。
    お使いのツールチェインのライブラリ生成ツールのオプションにライブラリのセクションの指定をして、そのセクションをリンカのオプションにてROMのアドレスに割り当て、そして、ビルドした生成物からROMのアドレスのモジュールを抜き出し、それをROMに書き込む、という手順になります。
  • わわいさん
    高度な技術を教えてください
    1.ライブラリ生成ツールのオプションとは「ライブラリ・ジェネレート・オプション」タブの内容のことでしょうか?
    2.リンカのオプションにてROMのアドレスに割り当て
    これは「リンク・オプション」のタブの中であると思いますが
    3.ビルドした生成物からROMのアドレスのモジュールを抜き出し
    これはコピー用のファームを別途用意して
    RAM実行用のファームを後で使用というような内容なんでしょうか?
  • > それでROM出力にアドレスの一覧を出力するために、次の命令があります。関数の数だけ有ります。
    > 自分の好きな順番に並べられます。
    >
    > .LWORD _isalnum ;

    使いたい関数の数だけ BRA.A 命令並べた方が良くないですか?

  • わわいです
    SHのはなしですが、リンカのオプションに「外部シンボル割り付け情報ファイル」ってのがあって、それでシンボルアドレス情報が出力できるんで、それをリンクするとOKOKってのがあります
  • リカルドさん
    「標準関数を抜き出せます。」ということで、なるほどですね。
  • fujita nozomuさん
    私には.LWORD _isalnum ;もBRA.A 命令もよくわからないのですが?
    コンパイラオプションなんですか?
  • > 私には.LWORD _isalnum ;もBRA.A 命令もよくわからないのですが?

    .LWORD はアセンブラの疑似命令、BRA.A は RX の分岐命令なので、どちらもアセンブラの話となります。
  • >SHのはなしですが、リンカのオプションに「外部シンボル割り付け情報ファイル」ってのがあって
    「外部シンボル割り付け情報ファイル」は2度目のコンパイルで最適化に使うための機能で、シンボルのアドレスを出力する機能ではないです
    SHCでは「シンボルアドレスファイル」という機能です
    CC-RXでは「外部定義シンボルをファイル出力するセクション」という機能です
    エクスポートしたい関数があるプロジェクトでこの機能でシンボルファイルを出力して、出力ファイルを関数を利用する側のプロジェクトにソースとして追加してビルドします。
    こうする事でリカルドさんが書いている事がある程度自動で実現可能です。
  • >使いたい関数の数だけ BRA.A 命令並べた方が良くないですか?
     
     全ての標準関数を書くのです。
     最初のIKUZOさんの書き込みに次のように書いてあります。
     
    >ROMは大容量なのでC言語ライブラリーモージュルだけをROMにもたせることができれば
    >いいのじゃないかと素人考えで、そんなことは可能なんでしょうか?
     
     秋月電子のH8/3049基板でプログラムを練習したとき、sprintf は大きくてRAMに入らなかった。
     それで標準関数を全てROMに書く方法を思い付きました。
     後はRAMに書いた学習用の色々なプログラムから呼び出します。
     
     IKUZOさんの質問の答えとしてピッタリの物を既に実践していました。
     
     ヒントを与えただけで、不要な関数を切り捨てたりするのは自由です。
     
     H8/3052だと書き換え回数が100回です。RX621で1000回です。
     ROMライターは書き込んだ後に読み出して照合し、合ってなければリトライで何回か書き込みます。
     規定のリトライ回数を超えたらエラーです。
     H8/3049、3052用の自作のROMライターではリトライ回数を表示し、劣化具合が分かるようにしていました。
     既成のROMライターじゃそんな事は分からない。
     書き換え回数が保証されていても、なるべく回数を少なくしたいと言う心理が働いています。
     
     昔のZ80と言うCPUと紫外線消去のROMを使っていたときは、紫外線消去の回数を減らす為に0x00で上書きしてNOP命令に変え、その後ろに更新したプログラムを書いていました。
     消去と言うのはビットを1にする事で、書き込みは0にする事です。そのためどんなデータでも、0x00にする事は出来ます。
     このようにしてROMが終わりまで来たら、紫外線消去します。
     その後はRAMを使ってROMエミュレータを作り、面倒が無くなりました。
  • >私には.LWORD _isalnum ;もBRA.A 命令もよくわからないのですが?
     
     RX621のアセンブラ命令です。
     最初に全関数を取り出す方法を考えたときは、C言語の main 関数から全ての標準関数を呼びました。
     その後 .GLB _isalnum ; と書くだけで取り出せる事が分かりました。
     C言語で言えば、グローバル変数を置いたようなものです。そのファイル内では使われなくても他のファイルから使われるかも知れないので、最適化で削除される事も無く配置されます。
     
     .LWORD _isalnum ; と書くと .GLB _isalnum の _isalnum の値が書かれます。すなわち関数のアドレスになります。
  • わわいです
    ライブラリってのは使用しているモジュールのみを切り出してリンクするって動作ですんで、全部の関数を取ってくるってのはなかなか骨が折れますね。
    そのうえ、最適化の具合により、通常の演算でも内部的なライブラリを呼び出すってのがあったりして、そういうのを網羅するのはどうすればいいのかって話になりますね

    #ツリーが伸びてくると最新の発言読むのになかなか苦労しますね
    #できれば、最新の発言、のボタンを設置していただきたく>管理者様
  • fujita nozomuさん
    「.LWORD はアセンブラの疑似命令、BRA.A は RX の分岐命令」あーそうでしたか、教えてくださりありがとうございました。
Reply Children
No Data