RX231 シリアル通信(調歩同期)で受信できない件

いつもお世話になります。

RX231を使ってボードを作成したのですが、シリアル通信(調歩同期)で送信はできるのですが受信ができません。シリアルのソフトはRX231のスタータKITでSCI5を使って通信ができるのを確認したソフトを新しいボード用にPORTとボーレートのみを変えて使っています。使っているシリアルも同じSCI5を使っています。作ったボードでも信号がマイコンのRxPinに信号が来ているのはオシロで確認しています。スタータKITで動いたシリアルのソフトを新しいボードで動かすに注意しないといけないことはないでしょうか?
シリアルの設定とレジスタの値は次の通りです。
スタータKIT:SCI5使用,RxPin PA3、TxPin PA4,CKPin 未使用、ボーレート19200bps、データ8BIT、ストップ1BIT、パリティなし
      SMR=0x00,SCR=0xf0,SSR=0x84,SCMR=0xf2,BRR=0xaf,MDDR=0xff,SEMR=0xf0,SNFR=0x00,SIMR1=0x00,SIMR2=0x00,SIMR3=0x00
新しいボード:SCI5使用,RxPin PC2、TxPin PC3,CKPin 未使用、ボーレート1200bps、データ8BIT、ストップ1BIT、パリティなし
      SMR=0x01,SCR=0xf4,SSR=0x84,SCMR=0xf2,BRR=0xaf,MDDR=0xff,SEMR=0xa0,SNFR=0x00,SIMR1=0x00,SIMR2=0x00,SIMR3=0x00

Parents
  • RX231 の何ピンの製品を使われてるのかわからないのですが、『RX230グループ、RX231グループユーザーズマニュアル ハードウェア編』の 551頁「マルチプル端子の割り当て端子一覧 (6 / 11)」←この辺の話ではないですか?
  • 100ピンを使っています。マニュアルにもPC2,PC3はSCI5に設定できると書かれてます。端子制御レジスタPC2PFS,PC3PFSにも0x0aを設定してます。
Reply Children