いつもお世話になります。
RX231を使ってボードを作成したのですが、シリアル通信(調歩同期)で送信はできるのですが受信ができません。シリアルのソフトはRX231のスタータKITでSCI5を使って通信ができるのを確認したソフトを新しいボード用にPORTとボーレートのみを変えて使っています。使っているシリアルも同じSCI5を使っています。作ったボードでも信号がマイコンのRxPinに信号が来ているのはオシロで確認しています。スタータKITで動いたシリアルのソフトを新しいボードで動かすに注意しないといけないことはないでしょうか?シリアルの設定とレジスタの値は次の通りです。スタータKIT:SCI5使用,RxPin PA3、TxPin PA4,CKPin 未使用、ボーレート19200bps、データ8BIT、ストップ1BIT、パリティなし SMR=0x00,SCR=0xf0,SSR=0x84,SCMR=0xf2,BRR=0xaf,MDDR=0xff,SEMR=0xf0,SNFR=0x00,SIMR1=0x00,SIMR2=0x00,SIMR3=0x00新しいボード:SCI5使用,RxPin PC2、TxPin PC3,CKPin 未使用、ボーレート1200bps、データ8BIT、ストップ1BIT、パリティなし SMR=0x01,SCR=0xf4,SSR=0x84,SCMR=0xf2,BRR=0xaf,MDDR=0xff,SEMR=0xa0,SNFR=0x00,SIMR1=0x00,SIMR2=0x00,SIMR3=0x00
> 端子制御レジスタPC2PFS,PC3PFSにも0x0aを設定してます。 「22.マルチファンクションピンコントローラ(MPC)」の「22.1概要」に > 同一機能を複数端子で有効にすることは禁止です。 と注意がありますが、PA2PFS ~ PA4PFS はどうされてますか?
この人の過去の相談は解決したのかな?
どういう問題がどうしたら解決したというサイクルで完結しないとコミュニティに利益はないけど相手するだけ無駄な人かな?