IKUZOと申します、RX631のメモリプロテクションユニットの使用方法がわかりません、サンプルコードも探したのですが該当が無いようです、アドバイスをいただけませんでしょうか?
IKUZOさん、こんにちは。NoMaYです。RX62N,RX621グループ用の資料がありますが、RX63N,RX631グループでも参考になりそうな気がします。(すみません、検索して見つかったものをチラ見した程度ですが、、、)Renesasキーワード検索: メモリプロテクションユニットwww.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#q=メモリプロテクションユニットドキュメント: RX62N、RX621グループ メモリプロテクションユニットの設定例www.renesas.com/ja-jp/doc/products/mpumcu/apn/rx/001/r01an1078jj0100_rx62n.pdfサンプルプログラム: RX62N、RX621グループ メモリプロテクションユニットの設定例www.renesas.com/ja-jp/software/D3014498.html
void Change_PSW_PM_to_UserMode(void){ MVFC PSW,R1; OR #00100000h,R1 PUSH.L R1 MVFC PC,R1 ADD #10,R1 PUSH.L R1 RTE NOP NOP}
PSW.PM ビットを1にしなければ、暴走しないです、ということはユザーモード後のなんらかの不都合があるのか?
void mpu_init(void) { ここは省略 Change_PSW_PM_to_UserMode();//ユザーモードに nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); printf("設定成功\r");←ここまでは正常に来ています }←ここのリターン先がおかしくなっているのでしょう(スタックが壊れた?) //MPUの初期化 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// //デバックテスト用 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// int cmd_test(char *str)←"T"コマンドでここから開始 { mpu_init();//メモリ保護 printf("----->ここに来ないです\r");←ここに帰ってこない(ユザーモードにしなければ来ます) return CMD_OK; }
こんにちは。circleです。 いまひとつIKUZOさんが何をしたくて、 現状、何が問題なのかが分からないのですが、 整理してまとめていただけませんでしょうか?
ハードウェアマニュアルの「表17.1 メモリプロテクションの仕様」に
"スーパバイザモード時はメモリ保護なし"という記載と関係しているのではないでしょうか?
すみません。 言葉が足りませんでした。 領域開始ページ番号の RSPAGEnのRSPN[27:0]が28ビットしかないため、 アドレス空間でいう下位4ビットという意味です。 領域終了ページ番号の REPAGEnのREPN[27:0]も同様です。 このため、以下の設定ですと、 RSPAGEnのRSPN[27:0]=0; REPAGEnのREPN[27:0]=0; アクセス制御領域が0x00000000~0x0000000F となっているのではないかということです。
ここで一応mpu.cのソースを開示します /////////////////////////////////////////////////////////////////////// //アクセス例外 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// uint32_t g_mpu_err_instruction_adrs; void Access_Inst(void) { sci2_put('*'); MPU.MPECLR.BIT.CLR=1; } /////////////////////////////////////////////////////////////////////// //アクセス例外 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////// //スーパバイザモードからユーザモードに変更 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// void Change_PSW_PM_to_UserMode(void) { MVFC PSW,R1 OR #00100000h,R1←ユザーモードフラグ(コメントアウトするとスパーバイザー) PUSH.L R1 MVFC PC,R1 ADD #10,R1 PUSH.L R1 RTE NOP NOP NOP NOP NOP NOP } /////////////////////////////////////////////////////////////////////// //スーパバイザモードからユーザモードに変更 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////// //MPUの初期化 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// void mpu_init(void) { MPU.RSPAGE0.LONG=0; MPU.REPAGE0.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE0.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE0.BIT.V=0; MPU.RSPAGE1.LONG=0; MPU.REPAGE1.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE1.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE1.BIT.V=0; MPU.RSPAGE2.LONG=0; MPU.REPAGE2.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE2.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE2.BIT.V=0; MPU.RSPAGE3.LONG=0; MPU.REPAGE3.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE3.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE3.BIT.V=0; MPU.RSPAGE4.LONG=0; MPU.REPAGE4.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE4.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE4.BIT.V=0; MPU.RSPAGE5.LONG=0; MPU.REPAGE5.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE5.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE5.BIT.V=0; MPU.RSPAGE6.LONG=0; MPU.REPAGE6.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE6.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE6.BIT.V=0; MPU.RSPAGE7.LONG=0; MPU.REPAGE7.BIT.REPN=0; MPU.REPAGE7.BIT.UAC=7; MPU.REPAGE7.BIT.V=0; MPU.MPBAC.BIT.UBAC=7;//111←その他の保護領域(0にすると例外発生します) printf("RSPAGE0=0x%08lX\r",MPU.RSPAGE0.LONG ); printf("REPAGE0=0x%08lX\r",MPU.REPAGE0.LONG ); printf("RSPAGE1=0x%08lX\r",MPU.RSPAGE1.LONG ); printf("REPAGE1=0x%08lX\r",MPU.REPAGE1.LONG ); printf("RSPAGE2=0x%08lX\r",MPU.RSPAGE2.LONG ); printf("REPAGE3=0x%08lX\r",MPU.REPAGE2.LONG ); printf("RSPAGE3=0x%08lX\r",MPU.RSPAGE3.LONG ); printf("REPAGE3=0x%08lX\r",MPU.REPAGE3.LONG ); printf("RSPAGE4=0x%08lX\r",MPU.RSPAGE4.LONG ); printf("REPAGE4=0x%08lX\r",MPU.REPAGE4.LONG ); printf("RSPAGE5=0x%08lX\r",MPU.RSPAGE5.LONG ); printf("REPAGE5=0x%08lX\r",MPU.REPAGE5.LONG ); printf("RSPAGE6=0x%08lX\r",MPU.RSPAGE6.LONG ); printf("REPAGE6=0x%08lX\r",MPU.REPAGE6.LONG ); printf("RSPAGE7=0x%08lX\r",MPU.RSPAGE7.LONG ); printf("REPAGE7=0x%08lX\r",MPU.REPAGE7.LONG ); printf("MPBAC =0x%08lX\r",MPU.MPBAC.LONG ); MPU.MPEN.LONG=(long)1;//メモリプロテクション機能を有効 Change_PSW_PM_to_UserMode();//ユザーモードに nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); nop(); printf("設定成功\r");←ここまではOK } /////////////////////////////////////////////////////////////////////// //MPUの初期化 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////// //デバックテスト用 /////////////////////////////////////////////////////////////////////// int cmd_test(char *str) {mpu_init(); printf("正常にリターンしました.\r");←保護ONでは例外なし、ここまで来ず return CMD_OK; } /////////////////////////////////////////////////////////////////////// //デバックテスト用 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////